Afficher les alarmes dans le fuseau horaire UTC
Attribuez un alias à la propriété
Heure
de l’objet Grille d’alarmes
pour afficher les événements dans le fuseau horaire standard UTC (temps universel coordonné). UTC est l’heure standard sur laquelle tous les fuseaux horaires sont basés dans le monde entier. L’affichage des alarmes dans le fuseau horaire UTC garantit que tous les utilisateurs reçoivent les mêmes horodatages pour les alarmes.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezWidgets.
- Faites glisser l'objetGrille d'alarmesvers le dossier souhaité du dossierInterface utilisateur.GrilleD’alarmes# (type)s'affiche.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- Dans l'éditeur, sélectionnez la grille d'alarmes, puis dansPropriétés, procédez comme suit :
- DéveloppezHorodatage.
- Développez la catégorieGrille de données.
- Développez la catégorieColonne, puis sélectionnezModèleD’élémentDeDonnées.
- DansTexte, sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
- Dans la fenêtreLiens dynamiques, développezAlias.
- DéveloppezCondition d'alarme, puis sélectionnezHeure.
- ChoisissezSélectionner.
Fournir une réponse