Nœuds de session

L’alias
{Session}
pointe vers le nœud de
Session
de la session d’exécution en cours.
FactoryTalk Optix Studio
crée automatiquement des liens dynamiques avec les nœuds se trouvant dans le nœud de
Session
.
Les nœuds de session incluent :
Nœud
Description
Groupes
Les groupes peuvent être définis et utilisés dans le projet. Chaque groupe affiche une valeur :
  • 0
    . L’utilisateur actuel fait partie du groupe.
  • 1
    . L’utilisateur actuel ne fait pas partie du groupe.
MeasurementUnits
Liste des quantités disponibles. Chaque quantité possède des propriétés basées sur les paramètres régionaux :
  • Description
    . Description de l'unité de mesure, par exemple, Celsius.
  • DisplayName
    . Symbole de l’unité de mesure, tel que °C.
  • UnitId
    . ID de l'unité de mesure conformément à OPC UA.
LocaleIds
Tableau des ID de paramètres régionaux de la session. Ce nœud spécifie tous les paramètres régionaux pris en charge par l'interface utilisateur.
Utilisateur
Propriétés de l'utilisateur :
  • LocaleIds
    . ID de paramètres régionaux de l'utilisateur.
  • Domaine
    . Domaine AD de l’utilisateur actuel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal