Disposition horizontale

Panneau qui organise automatiquement les objets de manière horizontale l'un à côté de l'autre.

Cas d’utilisation

Placez les éléments d’interface horizontalement. Par exemple, placez des boutons ou d’autres objets.
CONSEIL: Pour changer l’ordre des éléments d’interface, organisez les objets dans le modèle.

Exemple

Le positionnement et la distance entre les boutons dépendent des marges définies sur ces boutons.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal