Créer une variable à partir d'un type

Créer une variable à partir d'un type

Créez une variable à partir d’un type pour que celui-ci soit automatiquement attribué à la variable que vous créez.
  1. Dans
    Vue de type
    , accédez au dossier contenant le type de variable.
  2. Dans
    Vue de type
    , faites glisser le type de variable vers
    Vue de projet
    .
    Une instance du type de variable s’affiche dans
    Vue de projet
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal