Développer un enregistreur d’événements localisé

Créez un enregistreur d’événements qui affiche l’interface dans la langue d’un utilisateur actuellement connecté.
Exemple d’application - Anglais
Exemple d’application - Italien
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
LocalizedEventLogger.zip
Conditions préalables
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal