Ajouter des utilisateurs

Ajoutez des utilisateurs ayant des paramètres régionaux différents.
Conditions préalables
Ajoutez le paramètre régional it-IT. Consultez la rubrique Ajouter une langue de paramètre régional à un dictionnaire de localisation.
  1. Pour ajouter des utilisateurs
  2. Dans
    Vue de projet
    , développez le dossier
    Sécurité
    .
  3. Créez deux utilisateurs en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
    Utilisateurs
    et en sélectionnant
    Nouveau
    Utilisateur
    .
  4. Pour renommer les utilisateurs, passez le curseur de la souris sur chaque utilisateur, sélectionnez
    Edit
    et saisissez :
    • Alice
    • Tim
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Alice
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , définissez
    LocaleIds
    sur
    it-IT
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal