Créer une case à cocher qui affiche ou masque l’horloge
Créez une case à cocher liée dynamiquement à une variable propre à l’utilisateur permettant d’afficher ou de masquer l’horloge.
- Créer la case à cocher :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la case à cocher, sélectionnezet saisissezShowClockCheckBox.
- Configurer la case à cocher :
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreActifet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezTextesurShow clock.
Fournir une réponse