Quitar la autenticación de usuario

Quitar la autenticación de usuario

Quite su identidad de
FactoryTalk Optix
para dejar de tener la identidad de GitHub necesaria para enviar los cambios guardados y confirmados de un proyecto compartido al repositorio remoto.
  1. Seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Seleccione
    Control de versiones
    .
  3. En
    Inicio de sesión de identidad del proveedor
    , seleccione su identidad de GitHub y luego seleccione
    Eliminar
    .
Se elimina su identidad de GitHub. Si intenta insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido al repositorio remoto, se le pedirá que se autentique creando de nuevo la identidad de GitHub.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal