- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Session.ChangeUser(username, password)
Autentica a otro usuario en la sesión, con el nombre de usuario y la contraseña pasados en los argumentos.
bool ChangeUser(stringusername, stringpassword);
Argumentos
- username(string)
- Nombre de usuario con el que desea autenticar la sesión.
- password(string)
- Contraseña de usuario con la que desea autenticar la sesión.
Retornos
- bool
- false
- Error en la autenticación.
- true
- La autenticación se ha completado.
Ejemplos
var user = userTextbox.Text; var pwd = passwordTextbox.Text; Session.ChangeUser(user, pwd);
Entregue su opinión