Botón desplegable

Botón que abre o cierra un panel emergente cuando se selecciona.
BrowseName
DropDownButton
SuperType
Botón(Button)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Panel
Panel
Panel que se va a mostrar. Debe ser un widget.
Nodo de alias del panel
PanelAliasNode
Nodo al que apuntar cualquier alias en el panel que se va a mostrar.
Animación
AnimationType
Tipo de animación de apertura/cierre.
Cerrar al hacer clic dentro
CloseOnClickInside
Se cierra el panel emergente al hacer clic dentro de su área.
Cerrar al hacer clic fuera
CloseOnClickOutside
Cerrar el panel emergente al hacer clic fuera de su área.
Dirección
Direction
Dirección de apertura/cierre del panel, horizontal o vertical.
Texto
Text
(Heredado de Botón)
Aspecto
Appearance
(Heredado de Botón)
Ruta de acceso de imagen
ImagePath
(Heredado de Botón)
Posición de imagen
ImagePosition
(Heredado de Botón)
Posición de texto
TextPosition
(Heredado de Botón)
Ancho de imagen
ImageWidth
(Heredado de Botón)
Altura de imagen
ImageHeight
(Heredado de Botón)
Ajuste de línea
WordWrap
(Heredado de Botón)
Reducción de texto
Elide
(Heredado de Botón)
Familia de fuentes
FontFamily
(Heredado de Botón)
Espesor de fuente
FontWeight
(Heredado de Botón)
Fuente cursiva
FontItalic
(Heredado de Botón)
Tamaño de fuente
FontSize
(Heredado de Botón)
Color de texto
TextColor
(Heredado de Botón)
Color de fondo
BackgroundColor
(Heredado de Botón)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.