- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Administrar vínculos dinámicos
Utilice las API de C# para establecer o quitar los vínculos dinámicos en las variables.
La clase C#
IUAVariable
suministra las API.
CONSEJO:
De forma predeterminada, los vínculos dinámicos definidos en un NetLogic son de solo lectura, mientras que los vínculos dinámicos creados con la interfaz de usuario
FactoryTalk Optix Studio
son de lectura y escritura.Entregue su opinión