Tarea asíncrona

Tarea asíncrona

Cree tareas asincrónicas para ejecutar el código de forma asincrónica.
CONSEJO:
FactoryTalk Optix Studio
proporciona especificaciones de clase C# que exhiben los constructores que se pueden usar para crear tareas asíncronas. Los constructores se basan en la clase
System.Threading.Tasks.Task
de .NET Framework C#, que representa una tarea asincrónica. Consulte Clase de tarea.

Clases disponibles

Puede usar estas clases para crear tareas asíncronas:
PeriodicTask
Una tarea que ejecuta el código en intervalos de tiempo regulares.
DelayedTask
Una tarea que ejecuta el código después de un tiempo de retraso.
LongRunningTask
Una tarea que requiere recursos de CPU o tiempo significativos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal