Tipos de alarma
Los distintos tipos de alarma se activan bajo diferentes circunstancias.
Los tipos de alarma y cuándo se activan son:
Tipo de alarma | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
| Se activa cuando el valor booleano de la variable monitoreada no es el valor normal. | Monitoree una variable para el estado abierto o cerrado de un firewall. Se genera un evento de alarma si no se cumple la condición normal de estado cerrado. |
| Se activa cuando el valor de la variable monitoreada alcanza uno o más límites de interés. | Monitoree la temperatura. Si el límite bajo es de 10 °C y el límite alto es de 100 °C, se genera un evento de alarma cuando la temperatura alcanza cualquiera de los dos límites. |
| Se activa cuando el valor de la variable monitorizada tiene un desplazamiento igual o mayor que la variable establecida. | Monitoree una temperatura que debe mantenerse constante. Si un valor de punto de ajuste se establece a 50 °C y el límite de caída de la temperatura es -3 y el límite de incremento de temperatura es +3, se genera un evento de alarma cuando la temperatura alcanza los 47 °C o 53 °C. |
| Se activa cuando el régimen de cambio del valor de la variable monitoreada alcanza uno o más límites establecidos. | Monitoree el valor de una variable que representa la velocidad de una cinta transportadora. La variable se sondeará cada cinco segundos y el límite de cambio se establece en 10. Si la medición muestra que la frecuencia de cambio de la velocidad de la cinta transportadora es mayor o igual que 10 cuando se compara con el valor de muestra anterior, se genera un evento de alarma. |
| Señala los niveles correspondientes de hasta cuatro niveles cuando se alcanzan de forma consecutiva varios límites de interés. Los niveles incluyen muy bajo, bajo, alto y muy alto. | Si una temperatura que comienza desde un valor normal llega al nivel alto alto, se activa una alarma que indica tanto el nivel alto alto como el nivel alto. |
| Señala solamente los últimos cuatro niveles alcanzados cuando se alcanzan de forma consecutiva varios límites de interés. | Si una temperatura que comienza desde un valor normal llega al nivel alto alto, la alarma solo indica el nivel alto alto. |
Entregue su opinión