- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio Code
Agregue una biblioteca de .NET de terceros editando el archivo de proyecto
CSPROJ
.Requisitos previos
Establezca Visual Studio Code como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio Code
- Copie el ensamblaje de .NET de la biblioteca en la carpeta de proyectoProjectFiles/NetSolution.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir solución .NET.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- En Visual Studio Code, abra el archivo de proyecto deCSPROJ.
- Agregue el siguiente elemento<Reference>como elemento secundario del elemento<ItemGroup>.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> <Private>False</Private> </Reference>
- library
- La biblioteca que desea agregar. Por ejemplo:MyLibrary
- path
- La ruta de acceso a la biblioteca desde 1. Por ejemplo:..\MyLibrary.dll
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>..\MyLibrary.dll</HintPath> <Private>False</Private> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup> - Guarde el archivoCSPROJ.
Entregue su opinión