Crear un método OPC UA al que un cliente OPC UA externo puede llamar

Cree un método OPC UA al que un cliente OPC UA externo puede llamar y, a continuación, edita su código en un editor de código externo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para crear un método OPC UA al que un cliente OPC UA externo puede llamar
  2. Cree un tipo de objeto. Consulte Crear un tipo de objeto.
  3. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto y seleccione
    Agregar comportamiento personalizado
    .
  4. Haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto y seleccione
    Editar con el editor de código .NET (externo)
    .
    Se abre el editor de código externo. El código siguiente se agrega a NetLogic:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
En el editor de código, desarrolle el método.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal