Ejemplo de medidor circular

Use este objeto para establecer y mostrar un valor de número entero en un rango de valores posibles en tiempo de ejecución.
Ejemplo de medidor circular
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90

Caso de uso

Establezca y muestre los valores de variables analógicas en un valor mínimo y máximo. Puede incluir zonas de advertencia establecidas para mostrar rangos específicos de valores en diferentes colores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.