Crear variable

Crear variable

Cree una variable en
Vista del proyecto
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
  2. En la barra de herramientas de
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Add
    Agregar nuevo
    y, a continuación, seleccione
    Variable
    .
  3. (Opcional) Para cambiar el tipo de datos de la variable, en
    Propiedades
    , junto al nombre de la variable, seleccione el tipo de datos existente y, a continuación, seleccione otro tipo de datos.
    CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
    Mostrar todo
    . Para definir una tabla, seleccione
    Tabla
    e introduzca las dimensiones de la tabla.
  4. En
    Propiedades
    , introduzca un valor para la variable o cree un vínculo dinámico.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal