Configuraciones del intervalo de banda muerta

La banda muerta ayuda a evitar los valores de muestreo en sucesión rápida debido a una oscilación en el sistema de control.
Tipo de muestreo
Configuración de banda muerta
Cualquier cambio del muestreo anterior
Modo de banda muerta predeterminado
=
Ninguno
El valor absoluto de cambio del muestreo anterior es igual o mayor que un valor específico
  • Modo de banda muerta predeterminado
    =
    Absoluto
  • Valor de banda muerta predeterminado
    especificado por el usuario
El porcentaje de cambio del muestreo anterior es igual o mayor que un valor específico
  • Modo de banda muerta predeterminado
    =
    Porcentaje
  • Valor de banda muerta predeterminado
    especificado por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal