Agregar una imagen SVG avanzada

Agregue una imagen SVG avanzada al lienzo para cambiar las propiedades de las partes individuales de la imagen en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Por ejemplo, para señalar el mal funcionamiento de una pieza de hardware, resalte una representación de componentes de hardware.
Requisitos previos
Para controlar las propiedades de la imagen, obtenga un archivo SVG que cumpla estos requisitos:
  • El formato de archivo es SVG 1.2 Tiny
  • Hay propiedades de relleno y trazo que tienen colores definidos como atributos XML o CSS en línea
  • Los valores de color son hexadecimales
CONSEJO: Si el archivo SVG no cumple con los requisitos, la imagen se mostrará según lo esperado, pero no podrá cambiar sus propiedades.
  1. Para agregar una imagen SVG avanzada
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el objeto o en la carpeta que contendrá la imagen y seleccione
    Nuevo
    Dibujos
    Imagen SVG avanzada
    .
  3. Haga doble clic en la imagen
    Image placeholder
    vacía que aparece en el lienzo.
  4. En
    Seleccionar archivo
    , seleccione la imagen que desea que se muestre y elija
    Seleccionar
    .
    CONSEJO: Si el archivo no aparece en
    Seleccionar archivo
    , seleccione
    Importar archivo(s)
    y en
    Importar archivo(s)
    , seleccione el archivo que desee importar y elija
    Seleccionar
    .
  5. (Opcional) Abra el archivo SVG en un editor de texto y verifique el atributo
    @id
    del elemento de imagen que desea cambiar.
    Por ejemplo:
    <g id="
    ConveyorChassis
    "> <polygon style="fill:#3C4660;" points="8.532,379.733 503.466,379.733 503.466,277.333 8.532,277.333"/> </g>
  6. En
    Propiedades
    , en
    Propiedad
    #
    , en el
    ID
    , seleccione el elemento de imagen que desea cambiar.
    CONSEJO: Las opciones desplegables corresponden a los atributos
    @id
    de los elementos del archivo SVG. Si los valores no aparecen en el menú desplegable, es posible que la imagen SVG no cumpla los requisitos necesarios para controlar las propiedades de la imagen.
  7. En
    Valor
    tiene dos opciones:
    • Introduzca un valor hexadecimal de color.
    • Cree un vínculo dinámico complejo con un convertidor a valores de color hexadecimal.
      Ejemplo de vínculo dinámico complejo
  8. (Opcional) Para cambiar una parte diferente de la imagen, junto a
    Propiedades del elemento SVG
    , seleccione
    Add
    y repita 5 hasta 6.
Ejemplo de imagen SVG avanzada: alarma deshabilitada (chasis del transportador gris)
Ejemplo de imagen SVG avanzada: alarma habilitada (chasis del transportador rojo)
Vea el ejemplo de aplicación completo: Desarrollar un icono que cambie el color.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal