Política de error de copia

Criterios de error
BrowseName
CopyErrorPolicy

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
Estricto
Si hay una desigualdad en los elementos copiados, se produce un error y se revierten los cambios.
1
Mejor esfuerzo
Los valores de los elementos con la desigualdad no se copian.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.