Configurar una cuadrícula de alarmas

Agregue una tabla que muestre el estado de las alarmas en tiempo real.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , busque
    Alarm Grid
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre la
    Cuadrícula de alarmas
    a
    Page2 (type)
    en
    Vista del proyecto
    .
    CuadrículaDeAlarmas1
    aparece en
    Page2 (type)
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    CuadrículaDeAlarmas1
    .
  6. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    en
    Stretch
    .
    El objeto ajusta su ancho al contenedor en tiempo de ejecución.
CuadrículaDeAlarmas1 en Page2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.