- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear la interfaz de la aplicación
Cree un calibre, etiquetas, un cuadro de número y botones.
- Cree el medidor:
- EnVista del proyecto, expanda la carpetaUI.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree la etiqueta del valor:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaValueLabel
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTextoenVALUE
- Cree la etiqueta de paso:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaStepLabel
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTextoenSTEP
- Cree el cuadro de número:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree la etiqueta de mensaje:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaMessageLabel
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el botón de inicio:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escribaStartButton
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTextoenSTART
- Cree un vínculo dinámico avanzado entreHabilitadoy con un evaluador de expresiones!{0}Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .CONSEJO: Si no puede completar este paso, guarde y vuelva a abrir el proyecto.
- Cree el botón de parada:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escribaStopButton
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTextoenSTOP
- Cree un vínculo dinámico entreHabilitadoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- En el panelEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .CONSEJO: Si no puede completar este paso, guarde y vuelva a abrir el proyecto.
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión