- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear una variable restringida
Cree una variable con límites de valor alto y bajo que esté vinculada con los medidores.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaConstrainedVariable.
- EnPropiedades, establezcaConstrainedVariable (Int32)en30.
- Haga clic con el botón derecho enConstrainedVariabley seleccione .
- EnEURange, establezca las propiedades:
- EstablezcaRestricciónenVerdadero.
- EstablezcaLímite altoen50.
- EstablezcaLímite bajoen20.
Entregue su opinión