Agregar una tendencia

Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Tendencia. Agregue un lápiz para cada punto de datos que desee dibujar en el gráfico de tendencias.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objeto
    Tendencia
    y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Tendencia
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre el
    Modelo
    y un nodo o una base de datos a partir de los cuales desea obtener los datos.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    CONSEJO: Para configurar rápidamente las plumas de tendencia y tendencias para los datos del registrador de datos, en la
    Vista del proyecto
    , ponga un registrador de datos en la tendencia del editor. También puede poner el registrador de datos en el
    Modelo
    de tendencia en
    Propiedades
    .
  3. (Opcional) Configure las propiedades de las tendencias:
    • Consulta
      . Consulta SQL que filtra los datos. Para obtener más información sobre las consultas, vea Consulta SQL.
    • Tiempo de actualización
      . Tiempo de muestreo.
    • Zona horaria de referencia
      . Zona horaria correspondiente a la fecha y la hora en el eje X.
  4. En
    Plumas
    , asocie
    PlumaDeTendencia
    #
    al origen de datos de la pluma.
    Tipo de datos
    Origen de datos
    Valores en tiempo real de una variable específica
    Vínculo dinámico a una variable.
    Valores en tiempo real muestreados por un registrador de datos
    Vínculo dinámico a la propiedad
    Último valor
    de un Registrador de datos.
    Valores históricos de las variables almacenadas en una base de datos
    Nombre de la columna de interés en una base de datos.
    No cree un vínculo dinámico a la columna de interés en la base de datos. En su lugar, proporcione el nombre de la columna.
  5. (Opcional) Para agregar un eje Y, haga clic con el botón derecho en
    PlumaDeTendencia
    y seleccione
    YAxis
    .
    CONSEJO: Agregar más ejes Y a plumas de tendencia es útil para visualizar los mismos datos en diferentes escalas. Para controlar la escala, establezca las propiedades
    Valor máximo
    y
    Valor mínimo
    .
  6. (Opcional) Configure las propiedades del eje X:
    • Interactivo
      . Si es
      True
      , hace que el eje X sea interactivo en tiempo de ejecución.
    • Fecha y hora
      . Fecha y hora que se muestran en el eje X en tiempo de ejecución. El valor predeterminado es la hora actual.
    • Seguir
      . Si es
      True
      , desplaza el eje X automáticamente a medida que avanza el tiempo en tiempo de ejecución.
    • Ventana de tiempo
      . Intervalo de tiempo que muestra la tendencia (en milisegundos).
  7. (Opcional) Configure las propiedades del eje Y:
    • Escalado automático
      . Si es
      True
      , escala el eje Y en tiempo de ejecución basándose en los valores mínimo y máximo.
    • Interactivo
      . Si es
      True
      , hace que el eje Y sea interactivo.
    • Valor mínimo
      . Valor mínimo mostrado en el eje Y.
    • Valor máximo
      . Valor máximo mostrado en el eje Y.
  8. (Opcional) Para agregar un lápiz, junto a
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y repita los pasos 4.
  9. (Opcional) Asocie el método
    Actualizar
    del objeto
    Tendencia
    a un evento.
    Por ejemplo, asocie el método
    Actualizar
    con el
    evento MouseClick
    de un objeto
    Botón
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.