- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
Escribe el valor pasado en el primer argumento en la variable en la que invoca. El segundo argumento opcional establece el período de tiempo de espera.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
Argumentos
- value(UAValue)
- Valor que se va a escribir.
- timeoutMilliseconds(doble)
- El período de tiempo de espera, expresado en milisegundos, después del cual la API lanza una excepción.CONSEJO: Si no se especifica, el valor predeterminado del argumento es30000(30 segundos).
Ejemplo
En el siguiente ejemplo, se escribe el valor
42
en la variable Speed
.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Entregue su opinión