- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear variable
Cree una variable que indique la temperatura actual.
- Cree la variable:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaTemperature.
- Configure la variable:
- EnPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneFloat.
- Haga clic con el botón derecho enTemperaturey seleccione .
- EnEURange, establezcaLímite altoen100.
Entregue su opinión