- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Editar el diccionario de localización
Agregue cadenas localizadas al diccionario de localización para mantener las cadenas en varios idiomas.
- EnVista del proyecto, expandaTraducciones.
- Haga doble clic enLocalizationDictionary1.Aparece laTabla de traducción.
- Agregue una cadena localizada. Consulte Traducir una cadena.ClaveInglés (Estados Unidos), en-USItaliano (Italia), it-ITmyKey1InglésitalianoCONSEJO: Anote el valor demyKey1. Lo utilizará para desarrollar un NetLogic.
Entregue su opinión