Agregar una instancia de un objeto gráfico

Agregue un elemento gráfico al editor de la interfaz de usuario para crear una instancia del elemento gráfico y que aparezca el objeto o el elemento en
Aplicación FactoryTalk Optix
en tiempo de ejecución.
  1. Desde
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en la ventana en la que quiere agregar el objeto gráfico.
    La ventana se abre en el editor.
  2. En
    Vista Tipo
    , seleccione las carpetas deseadas para desplazarse al elemento gráfico y después arrastre el objeto gráfico a la ventana.
Se agrega una instancia del objeto gráfico a la ventana y a
Vista del proyecto
. Si agrega más instancias del mismo objeto gráfico a la misma ventana, el nombre del objeto se anexará con un número de incremento tanto en
Vista del proyecto
como en la propiedad
Nombre
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal