Instalar paquetes NuGet en Visual Studio

Instalar paquetes NuGet en Visual Studio

Instale los paquetes NuGet mediante NuGet Packages Manager.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para instalar paquetes NuGet en Visual Studio
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  3. Seleccione el proyecto para abrir el archivo
    CSPROJ
    .
  4. Guarde el archivo
    CSPROJ
    .
  5. Compile el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal