Configurar una hoja de estilo

Configure una hoja de estilo para cambiar las propiedades de la hoja de estilo. Algunas propiedades de estilo muestran una vista previa en el editor.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda la carpeta
    UI
    y haga doble clic en la hoja de estilo.
    Se abre la hoja de estilo y
    Propiedades
    .
  2. En
    Propiedades
    , configure las propiedades de la hoja de estilo:
    CONSEJO: Para cambiar el valor de una propiedad, seleccione
    Edit
    para introducir un valor manualmente, o seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    para buscar una etiqueta que tenga el valor que se mostrará y vincularla.
    • Nombre
      . Seleccione el nombre actual para editar el nombre de la hoja de estilo. Escriba un nuevo nombre y presione
      Entrar
      .
    • Tipo
      . Esta propiedad es
      Hoja de estilo
      de forma predeterminada y es de solo lectura.
    • Color de la ventana
      . Seleccione el color de fondo de la ventana.
    • Color de pantalla
      . Seleccione el color de fondo de los objetos de pantalla.
    • Ancho del borde
      . Seleccione el ancho predeterminado de los bordes del objeto gráfico. Introduzca el valor manualmente o seleccione
      Cambiar vínculo dinámico
      para vincularlo con una etiqueta con el valor que desea que se muestre.
    • Color de texto
      . Seleccione el color de los objetos gráficos de texto.
    • Color del borde
      . Seleccione el color de los bordes del objeto gráfico.
    • Color de enfoque
      . Seleccione el color de un objeto gráfico que esté centrado en tiempo de ejecución.
      CONSEJO: Seleccione la casilla que representa el color y, a continuación, en
      Seleccionar color
      , arrastre para seleccionar el color y elija
      Seleccionar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal