Aplicar una plantilla

Coloque una plantilla en un nodo en de la
Vista del proyecto
de modo que los objetos del nodo puedan utilizar la plantilla.
CONSEJO: Si la plantilla es un elemento gráfico, puede arrastrar el elemento gráfico de la biblioteca al editor.
  • En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    y después:
    • Arrastre una plantilla de la biblioteca a un nodo de la
      Vista del proyecto
      .
    • Arrastre una plantilla que sea un elemento gráfico de
      Bibliotecas
      al editor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal