Variador OMRON Fins

Variador para comunicarse con el PLC de OMRON Fins.
BrowseName
OmronFinsDriver
SuperType
Variador de comunicación(CommunicationDriver)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
ID de estación
StationID
Dirección de red de destino
DestinationNetworkAddress
Valor predeterminado = 0. Corresponde al parámetro FINS denominado Dirección de red. Puede establecerse en 0 si el PC y todos los dispositivos están en la misma red. Si hay más niveles de red, utilizando dispositivos de puerta de enlace, debe especificar el número de red (el valor válido debe estar en un rango de 1-127).
Dirección de nodo de destino
DestinationNodeAddress
Valor predeterminado = 0. Corresponde al parámetro FINS Dirección de nodo. Depende de la configuración de red FINS. Por lo general, corresponde al último octeto de la dirección IP de la tarjeta Ethernet del PC, p. ej., si 192.168.0.38 es la dirección IP del PC, use 38 como número de nodo.
Dirección de unidad de destino
DestinationUnitAddress
Valor predeterminado = 0. Corresponde al parámetro FINS denominado Dirección de unidad. Debería dejarse a cero.
Protocolo
Protocol
Modo de protocolo: Ethernet o serie
Puerto serie
SerialPort
Velocidad de baudios
Baudrate
Tamaño de datos
DataSize
Paridad
Parity
Bits de detención
StopBits
Control de flujo
FlowControl
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.