Objetos de dibujo

Entre los objetos de dibujo se incluyen:
Objeto
Descripción
Rectángulo
Un rectángulo o cuadrado que puede seleccionarse en tiempo de ejecución y que se puede personalizar su apariencia. Utilice rectángulos para crear botones o agrupar otros objetos relevantes.
Elipse
Una elipse o un círculo que puede seleccionarse en tiempo de ejecución y que se puede personalizar su apariencia.
Imagen
Una imagen
PNG
,
JPG
,
JPEG
,
BMP
o
SVG
. Por ejemplo, un logotipo.
Imagen de varios estados
Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica. Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de la imagen, se utiliza el valor predeterminado (primer estado definido).
Imagen SVG avanzada
Una imagen SVG Tiny 1.2, cuyas propiedades de las partes individuales de la imagen pueden modificarse en tiempo de diseño o de ejecución. Por ejemplo, una alarma puede activar una parte concreta de la imagen para volverse roja.
Línea
Una línea que se puede dibujar y personalizar su apariencia.
Polilínea
Una polilínea y un polígono que puede seleccionarse en tiempo de ejecución y que se puede personalizar su apariencia.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal