Configurar la cuadrícula en el Editor de interfaz de usuario

Configure la cuadrícula en el Editor de interfaz de usuario para mostrar u ocultar la cuadrícula, alinear los objetos en ella y cambiar su tamaño.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en una ventana o un objeto de contenedor, o seleccione
    Editor
    .
    El editor se abre en una nueva ficha.
  2. En la barra de herramientas del editor, seleccione
    Configure
    .
  3. Seleccione la opción para configurar la cuadrícula:
    • Cuadrícula visible
      . Muestra u oculta la cuadrícula del editor.
    • Ajustar a cuadrícula
      . Alinee los bordes de los objetos con la cuadrícula.
    • Tamaño de cuadrícula
      . Especifique el tamaño de la cuadrícula en píxeles.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal