Configurar NetLogic AlarmImporter
Integre NetLogic con su proyecto.
- EnVista del proyecto, seleccioneAlarmImporter.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccione y escribaCSVPath.
- SeleccioneInt32y seleccioneAbsoluteResourceUri.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Quite el valor de la variable.El valor de la variable está vacío.
Entregue su opinión