Nodos de sesión

El alias
{Sesión}
apunta al nodo
Sesión
de la sesión de tiempo de ejecución actual.
FactoryTalk Optix Studio
crea automáticamente vínculos dinámicos con los nodos en el interior del nodo
Sesión
.
Los nodos de sesión incluyen:
Nodo
Descripción
Grupos
Se pueden definir grupos y utilizar en el proyecto. Cada grupo muestra un valor:
  • 0
    . El usuario actual es un miembro del grupo.
  • 1
    . El usuario actual no es un miembro del grupo.
MeasurementUnits
Lista de cantidades disponibles. Cada cantidad tiene propiedades en función de la configuración regional:
  • Descripción
    . Descripción de la unidad de medida, como Celsius.
  • DisplayName
    . Símbolo de la unidad de medida, como °C.
  • UnitId
    . Unidad de ID de medida según OPC UA.
LocaleIds
Tabla de IDs de configuración regional de sesión. Este nodo especifica todas las configuraciones regionales admitidas por la interfaz de usuario.
Usuario
Propiedades del usuario:
  • LocaleIds
    . Los ID de la configuración regional de usuario.
  • Dominio
    . El dominio AD del usuario actual.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal