Medidor circular

Establezca o muestre un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
BrowseName
CircularGauge
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Valor
Value
Valor mostrado y posiblemente cambiado por el usuario.
Valor mínimo
MinValue
Valor mínimo mostrado en el eje Y.
Valor máximo
MaxValue
Valor máximo mostrado en el eje Y.
Ángulo de inicio
StartAngle
Ángulo inicial del desarrollo del círculo, comenzando desde el punto superior del centro del objeto.
Ángulo final
EndAngle
Ángulo final del desarrollo del círculo, comenzando desde el punto superior del centro del objeto.
Recuento de marcas principales
MajorTickCount
Cantidad de señales de clasificación principales.
Recuento de marcas secundarias
MinorTickCount
Cantidad de señales de clasificación secundarias.
Etiqueta visible
LabelVisible
Mostrar/ocultar los valores de escala.
Editable
Editable
Habilitar/deshabilitar el cambio del valor directamente en el gráfico.
Relleno a escala
ScalePadding
Comportamiento de cambio de valor
ValueChangeBehaviour
Modo de actualización de texto cuando el usuario escribe en el cuadro de texto. Al terminar de escribir = actualizar el valor después de que el usuario presione Entrar con un teclado físico o virtual (al presionar la tecla Esc o hacer clic fuera del objeto, se restablece el texto anterior); Al escribir = en tiempo real al escribir.
Información sobre herramientas
Tooltip
Mostrar/ocultar el valor encima del punto de selección.
Zonas de advertencia
WarningZones
Rangos de valores para mostrar con un color específico.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Eventos

Valor modificado
BrowseName
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.