Explorador de vínculos dinámicos

Utilice el explorador de vínculos dinámicos para seleccionar el nodo de origen o el atributo del vínculo en el modelo de información del proyecto. El contenido del explorador de vínculos dinámicos depende del tipo de datos de la variable que se abrió en el explorador, así como de la variable seleccionada en el explorador. Por ejemplo, las opciones de
Formato
solo aparecen si la variable que se abre en el explorador tiene una cadena de tipo de datos LocalizedText. Ningún otro tipo de datos muestra la opción
Formato
.
Para abrir el explorador de vínculos dinámicos, seleccione
Agregar vínculo dinámico
o
Cambiar vínculo dinámico
.
Elemento
Nombre
Descripción
Básico
Muestra los nodos de proyecto que puede utilizar para crear un vínculo dinámico. Esta ficha está deshabilitada para los vínculos dinámicos complejos.
Avanzado
Muestra el editor de vínculos dinámicos complejos en el explorador de vínculos dinámicos. Consulte Editor de vínculos dinámicos complejos.
Ruta de acceso
Destino de la variable seleccionada.
Buscar
Filtrar nodos.
Proyecto
Desplácese por el modelo de información del proyecto.
Atributo
El atributo OPC UA que se aplicará al nodo seleccionado.
Formato
El formato que se aplicará a la variable seleccionada.
Índices de tabla
Un índice de tabla de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de tabla.
Índice de bits
Índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
Cancelar
Cancela la dirección del vínculo dinámico. En lugar de seleccionar
Cancelar
, puede seleccionar un área en blanco fuera del explorador de vínculos dinámicos.
Seleccionar
Cree un vínculo dinámico con el objeto seleccionado.
Quitar vínculo
Quite el vínculo dinámico. En el caso de que el vínculo dinámico no se pueda quitar, aparece
Restablecer enlace
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal