Pluma de polígono

Pluma de objeto de gráfico de XY. Dibuja una línea cuyas dimensiones representan ambas dimensiones de una variable de matriz bidimensional y vincula el primer y el último punto hasta dibujar un polígono.
BrowseName
XYChartPolygonPen
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tabla de puntos
PointArray
Tabla bidimensional de coordenadas X, X que debería dibujar el gráfico.
Color de relleno
FillColor
Color de relleno del área del polígono.
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Grosor
Thickness
Grosor de línea de la pluma.
Habilitado
Enabled
(Heredado de la pluma de gráfico de XY)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.