Buscar
Ayuda de FactoryTalk Optix Studio
FileType
BrowseName
FileType
SuperType
Objeto
(BaseObjectType)
Propiedades
Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Size
UInt64
Writable
Boolean
UserWritable
Boolean
OpenCount
UInt16
MimeType
String
Métodos
Abrir
BrowseName
Open
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
Mode
Byte
OutputArguments
Nombre
DataType
Descripción
FileHandle
UInt32
Cerrar
BrowseName
Close
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
FileHandle
UInt32
Lectura
BrowseName
Read
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
FileHandle
UInt32
Length
Int32
OutputArguments
Nombre
DataType
Descripción
Data
ByteString
Escritura
BrowseName
Write
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
FileHandle
UInt32
Data
ByteString
GetPosition
BrowseName
GetPosition
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
FileHandle
UInt32
OutputArguments
Nombre
DataType
Descripción
Position
UInt64
SetPosition
BrowseName
SetPosition
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
FileHandle
UInt32
Position
UInt64
Referencias de objetos y variables
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.