Exportar una Aplicación FactoryTalk Optix a una carpeta
Exporte una
Aplicación FactoryTalk Optix
a una carpeta compartida para implementar la aplicación en dispositivos cliente no accesibles en la red.
CONSEJO:
Una carpeta solo puede contener una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Cada Aplicación FactoryTalk Optix
debe usar una carpeta independiente.- Seleccione la flecha junto apara abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione .Guardar
- EnExportar a carpeta, complete:
- Plataforma. Seleccione el sistema operativo del dispositivo cliente.
- Ubicación. Escriba la ruta de acceso a la ubicación en la que desea guardar laAplicación FactoryTalk Optix. También puede seleccionar el icono de carpeta para buscar la carpeta.
- SeleccioneExportar.
Durante la exportación de
Aplicación FactoryTalk Optix
se muestra una ventana de progreso. Una vez completada la exportación, aparecerá un cuadro de diálogo para informar de que la Aplicación FactoryTalk Optix
se ha exportado correctamente a la ubicación especificada.Entregue su opinión