Cuadrícula de datos
Tabla que presenta datos obtenidos de nodos del proyecto o de una o más tablas de bases de datos.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Modelo | Model | Referencia al modelo de información o la base de datos desde los que se obtienen los datos. | |
Consulta | Query | Consulta SQL estándar para filtrar los datos de interés. Se puede usar para filtrar datos procedentes de una base de datos y filtrar datos obtenidos a partir de un modelo basado en nodos. En el caso de un modelo basado en nodos, la parte de SELECT * FROM Model es obligatoria, seguida de la cláusula WHERE con la que indicar las condiciones de búsqueda, por ejemplo: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Hora de actualización automática | AutoRefreshTime | El método de actualización se invoca periódicamente con un intervalo de espera igual al valor especificado (0 = actualización automática deshabilitada). | |
Elemento seleccionado | SelectedItem | Elemento seleccionado cuando el objeto se inicializa en tiempo de ejecución (si está vacío, se inicializa sin selecciones). Tras la inicialización, esta propiedad muestra el nodo correspondiente al elemento seleccionado (el acceso a la propiedad es de lectura y escritura cuando los datos se obtienen de nodos del proyecto, y de solo lectura cuando se obtienen de una base de datos). | |
Criterio de ordenación | SortOrder | Criterio de ordenación predeterminado, ascendente o descendente, de los elementos. | |
Color del texto de la fila | RowTextColor | Color aplicado a los elementos de texto contenidos en la fila. | |
Métodos
Actualizar
- BrowseName
- Refresh
Eventos
Selección cambiada
- BrowseName
Entregue su opinión