Columna de imagen

Columna de objeto de cuadrícula de datos que contiene datos representados con imágenes.
BrowseName
DataGridImageItemTemplate
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Ruta de acceso
Path
Ruta de acceso.
Ancho
Width
Ancho del elemento. Valores mayores o iguales que cero. Establece automáticamente el valor en el ancho del contenido. La ausencia de contenido contrae el elemento.
Altura
Height
Altura de la ventana. Puede asumir valores mayores o iguales que cero. El valor Auto establece la altura igual a la altura del contenido (en este caso, en ausencia de contenido, el objeto se contrae).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.