Perfilar objetos para distintos motores de presentación
Cree vínculos dinámicos entre propiedades booleanas de objetos y alias
{Session}/IsNative
y {Session}/IsWeb
. Después podrá mostrar diferentes objetos gráficos utilizando distintos motores de presentación.
CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
ProfileObjects.zipMotor de presentación nativo y motor de presentación web
Este ejemplo muestra una aplicación que muestra dos objetos diferentes en función del motor de presentación.

Requisitos previos
- Cree un motor de presentación nativo y un motor de presentación web. Consulte Crear un motor de presentación.
- Cree los objetos que desee perfilar. Consulte Agregar una instancia de un objeto gráfico.Por ejemplo, cree dos rectángulos de diferentes colores.
- Para perfilar objetos para diferentes motores de presentación
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto que desee perfilar.Por ejemplo, seleccione un rectángulo.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre una propiedad booleana y:Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.Por ejemplo, cree un vínculo dinámico entre la propiedadVisibledel objeto y para que el objeto esté visible solo en el motor de presentación nativo.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto que desee perfilar.Por ejemplo, seleccione otro rectángulo.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre una propiedad booleana y:Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.Por ejemplo, cree un vínculo dinámico entre la propiedadVisibledel objeto y para que el objeto esté visible solo en el motor de presentación nativo.
El motor de presentación nativo y el motor de presentación web muestran objetos diferentes.
Entregue su opinión