Crear un motor de presentación

Agregue un motor de presentación nativo o un motor de presentación web a su proyecto.
CONSEJO: Cada proyecto puede contener un único motor de presentación nativo y un único motor de presentación web.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en un objeto de ventana.
  2. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Para crear un motor de presentación predeterminado, seleccione
      Nuevo
      Motor de presentación nativo
      .
    • Para crear un motor de presentación web, seleccione
      Nuevo
      Motor de presentación web
      .
  3. En
    Propiedades
    , establezca las propiedades necesarias del motor de presentación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal