- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)
Devuelve un objeto C# del tipo
ResourceURI
, con el URIType
de ApplicationRelative
que contiene una ruta relativa a un archivo en relación con la carpeta ApplicationFiles
.static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
Argumentos
- path(string)
- Ruta relativa de un archivo en relación con la carpetaApplicationFiles.
Retornos
- ResourceURI
- Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
que contiene la ruta relativa de Text1.txt
. El objeto se utiliza como argumento de .NET WriteAllText API
para crear un archivo de texto Text1.txt
dentro de la carpeta ApplicationFiles
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Entregue su opinión