- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Integrar la interfaz con NetLogic
Cree vínculos dinámicos entre los elementos de la interfaz y los métodos definidos en el script.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure CreateButton:
- EnVista del proyecto, seleccioneCreateButton.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreNewPanely .
- Configure RemoveButton:
- EnVista del proyecto, seleccioneRemoveButton.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreNombrey .
- Configure NameLabel:
- EnVista del proyecto, seleccioneNameLabel.
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Configure PasswordBox:
- EnVista del proyecto, seleccionePasswordBox.
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Configure LocaleCombo:
- EnVista del proyecto, seleccioneLocaleCombo.
- Cree un vínculo dinámico entreModeloy .
- Cree un vínculo dinámico entreValor seleccionadoy .
Entregue su opinión