Crear un widget de valores del motor (type)
Cree elementos de contenedor para medidores, etiquetas y cuadros de texto relacionados con los valores del motor seleccionado.
- Cree el panel del widget de valores del motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaMotorValuesWidget.
- Cree un alias para las instancias del motor:
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccione y seleccioneAlias.
- Haga doble clic enAlias1y escribaMotor.
- Cree un vínculo dinámico entreTipoyPara obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree un panel de velocidad del motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMotorValuesPanelWidgety seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaMotorSpeedPanel.
- Cree un panel de aceleración del motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMotorValuesWidgety seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaMotorAccelerationPanel.
Entregue su opinión