- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
IUANode.Remove(child)
Quita un nodo de proyecto que corresponde al objeto C# pasado en el argumento.
void Remove(IUANodechild);
Argumentos
- child(IUANode)
- Un objeto C# que corresponde al nodo de proyecto creado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que el elemento secundario de la etiqueta
MyLabel
del objeto Panel1
se ha quitado del proyecto:var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
Entregue su opinión