- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Configurar los ID de configuración regional
Cree los ID de configuración regional y agréguelos al diccionario.
- Cree los ID de configuración regional para los idiomas inglés (EE. UU) e italiano:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escribaLocaleIds.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable.
- Haga doble clic en el nombre de la variable y escribaen-US.
- SeleccioneInt32y seleccioneLocaleId.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Para el valor de la propiedad, seleccioneen-US.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable.
- Haga doble clic en el nombre de la variable y escribait-IT.
- SeleccioneInt32y, enEditor de tipo de datos, seleccioneMostrar todoy seleccioneLocaleId.
- Para el valor de la propiedad, seleccioneit-IT.
- Agregue la configuración regional para italiano al diccionario:
- EnPropiedades, expandaTraducciones.
- Haga doble clic enLocalizationDictionary1.
- En la parte superior del panel central, seleccioneAgregar configuración regional.
- En la lista, seleccioneit-ITy elijaAgregar configuración regional seleccionada.
Entregue su opinión